パラメータの転送

概要

ファイル: \examples\AdvancedVAFunctions\Parameters Library\ParameterRedirection.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

パラメーター参照オペレーターの使用方法を示すデモです。

このサンプルでは、パラメーター参照オペレーターを使用してパラメーターをリダイレクトする方法を示します。 このケースでは、画像幅と高さに関する2つの整数パラメーターが生成され、上記のパイプラインのサイズパラメーターを制御します。 浮動小数点パラメーターは、出力の色を操作するために使用されます。 列挙型パラメーターは、画像出力を有効にするために使用されます。 整数フィールドパラメーターは、LUTを設定するために使用されます。 浮動小数点フィールドパラメーターは、Color Transformationのマトリックスを設定するために使用されます。 実行時には、すべてのパラメーターがProcess0/Parametersの階層レベルに表示されます。

Parameters Libraryの詳細な導入については、Operator ReferenceのLibrary Parametersセクションを参照してください。